配置权限集

权限集确定允许或拒绝一个或多个用户组或计算机组执行的一组操作。创建权限集可将同一组权限应用到
Logix Designer
应用程序中的多个控制器或工程组件中。
创建权限集后,可通过为用户计算机对设置权限来对权限集提供保护。
要配置权限集
  1. 展开
    系统
    文件夹和
    权限集
    文件夹。
  2. 右键单击要保护的权限集,然后选择
    安全
    。
  3. 在
    安全设置
    中,配置用户计算机对的权限。一对用户计算机可包括用户计算机组以及单个用户和计算机。
  4. 选择
    确定
    。
打开
Logix Designer
应用程序。新的权限集将出现在
权限集
菜单中,并且可应用于工程和工程组件。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal