OPC DA 数据服务器属性 - 冗余

如何访问“
OPC
DA 服务器的冗余属性”?
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,展开应用程序或区域,直至找到 OPC 数据服务器。
  2. 右键单击“OPC 数据服务器”,然后选择
    属性
    。
  3. 在
    OPC 数据服务器
    中,选择
    冗余
    选项卡。
冗余
用于设置或移除
OPC
DA 数据服务器的冗余选项。如果选择冗余,这些设置会决定在主服务器不可用时由哪一台计算机充当辅助服务器,以及主
OPC
DA 数据服务器再次可用后辅助服务器如何切换回主服务器。
设置
描述
使用辅助服务器提供冗余
要设置冗余选项卡,请选择
使用辅助服务器提供冗余
。要移除冗余选项,请清除此复选框。
运行辅助服务器的计算机
标识辅助服务器所在的计算机的名称。请键入计算机名或使用
浏览
找到并选择一台计算机。
切回选项
选择任一选项:
  • 即使主服务器再次可用,仍然继续使用辅助服务器
    。
    如果预期网络会频繁中断,或者需要手动控制从激活服务器到备用服务器的切换,选择此选项可最大限度地减少服务器切换。例如,选择此选项可在主服务器变为激活状态之前对其执行故障诊断或维护任务。
  • 当主服务器可用时切换回主服务器
    如果预期的网络中断次数不多,如果不需要在主服务器变为激活状态时进行手动控制,或者只需在紧急情况下使用辅助服务器作为备用服务器,请选择此选项。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal