服务器切换选项

启用冗余后,服务器切换选项可在系统切换为使用辅助服务器后控制如何应对主服务器再次可用的情况。
切换选项在
服务器属性
的
冗余
选项卡中定义。
设置
描述
即使主服务器再次可用,仍然继续使用辅助服务器
如冗余服务器对被设置为此选项,当主服务器可用时,系统不会自动从活动的辅助服务器切换回来。而是,客户端保持与活动服务器的连接,直到手动切换服务器或活动服务器发生故障。
健康监控服务通过确定哪台服务器正在为较多的客户端计算机提供服务来决定哪台服务器是活动的服务器。某些计算机可能会在此场景背后使用数据服务器,而不显示数据给用户。在这种情况下,健康监控服务可以识别这些客户端,并且在主服务器重新连接时将主服务器作为活动的服务器。这种行为被看作不可预料的,因为您看不到或者不能识别这些客户端。
如果频繁遇到网络中断或在想要手动控制从活动服务器到后备服务器的切换时,选择此选项可最大限度地减少服务器切换。使用此选项在主服务器变为活动的服务器之前对它执行故障诊断或维护任务。
当主服务器再次可用时切换回主服务器
当冗余服务器对被设置为此选项时,客户端在主服务器再次可用时从辅助服务器切换回主服务器。只要主服务器准备就绪,就始终被视为首选服务器并始终保持激活状态。不能通过此选项手动控制激活服务器与备用服务器之间的切换。
如果很少遇到网络中断,如果不需要进行手动控制,或者想只在紧急情况下使用辅助服务器作为备份,请选择此选项。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal