删除冗余服务器

在主服务器不可用时不再需要由辅助服务器接管的情况下删除冗余服务器。
要删除冗余服务器
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,展开应用程序树,直至找到服务器。
  2. 右键单击服务器,然后选择
    属性
    。
  3. 在
    冗余
    选项卡中,清除复选框
    使用辅助服务器提供冗余
    。
  4. 选择
    应用
    以保存辅助服务器信息,然后选择
    确定
    。
  5. 重新启动托管冗余服务器对的计算机。
  6. 重新启动托管
    FactoryTalk
    Network Directory 服务器的计算机。
    更改现已生效。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal