冗余服务器

为了帮助确保关键数据即便是在服务器中断的时候仍然保持对分布式自动化系统中的客户端可用,
FactoryTalk
平台提供了几种支持系统可用性的内置冗余功能。
配置本地缓存文件,使客户端计算机在与 Network Directory 服务器断开时,能够借助目录信息的本地缓存继续运行。在断开连接时,客户端无法更改目录信息,如区域、服务器和用户帐户。但是,服务器上发生故障时,缓存无法提供连续的服务。
为降低服务器故障导致服务中断的风险,
FactoryTalk
应用程序可包括两种类型的服务器,这些服务器可以通过标准配置选项实现冗余:
  • FactoryTalk View SE
    服务器(HMI 服务器)
  • 数据服务器(
    FactoryTalk Linx
    服务器、OPC DA 服务器、
    FactoryTalk
    资源和状态服务器、
    FactoryTalk
    批处理服务器、标签报警和事件服务器、OPC UA 服务器、
    RSLinx Classic
    以及其他
    OPC
    2.0 数据访问服务器)
所有这些类型的服务器都可以托管在网络上的同一台计算机或不同的计算机上。配置冗余后,每对冗余服务器都对于参与同一网络应用程序的所有客户端可用。添加其他客户端计算机也不需要额外配置。
数据服务器(如
OPC
数据服务器和基于设备的服务器 (
FactoryTalk Linx
))允许客户端从其他符合
OPC
-DA(适用于过程控制 - 数据访问的 OLE)2.0 规范的数据服务器访问可编程控制器和其他硬件设备中的信息。
使用
FactoryTalk Administration Console
或
FactoryTalk View Studio
为数据服务器设置冗余选项。
小贴士:
要为 HMI 服务器设置冗余选项,请使用
FactoryTalk View Studio
。
OPC
UA 服务器冗余配置为独立于
FactoryTalk
平台。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal