FactoryTalk Directory 中不存在计算机帐户

可能原因和解决方案:
  • 当尝试更改计算机名称,但新计算机名称在
    FactoryTalk Directory
    中没有帐户时。
    要将计算机名称添加到
    FactoryTalk Directory
    ,请在具有新名称的计算机上手动运行 FactoryTalk Directory 配置向导。转到
    Rockwell Software > FactoryTalk Directory 配置向导
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal