数据源连接

要监控数据项的状态或者读取/写入数据项的值,请连接到托管数据项的数据服务器。
连接后,创建组并将数据项添加至其中。组内的所有数据项必须来自同一类型的数据服务器。例如,可以对来自各种
RSLinx Classic
主题或各种
FactoryTalk View
HMI 服务器的数据项进行分组。不允许将来自 OPC DA 服务器和
FactoryTalk
服务器的数据项分组在一起。
重要提示:
如果已经连接到数据服务器并且想要连接到其他类型的数据服务器,请保存正在监控的组。连接到其他服务器将删除所有当前组。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal