创建部署图

创建部署图以将数据项和组的配置移动至其他计算机。部署图为 XML 文件,其中包含以下
FactoryTalk Directory
信息:
  • 标准属性:名称、描述、objectID 和 ClassID
  • 自定义属性:名称、ADsType 和值
    小贴士:
    使用此命令创建的 XML 文件与使用“另存为”命令创建的文件相同。
要创建部署图
  1. 在
    FactoryTalk Live Data Test Client
    中,依次选择
    文件
    >
    创建部署图
    。
  2. 在
    浏览文件夹
    中,选择将保存 XML 文件的位置,然后选择
    确定
    。
    该文件将被另存为
    ~DAClient.xml
    。
    小贴士:
    此后使用此命令会覆盖此 XML 文件。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal