重新连接到数据源

重新连接到数据源,选择其他数据服务器或配置文件。
重要提示:
连接到其他服务器将删除所有当前组。要保存数据项和组的当前配置,请保存配置文件。
要重新连接到数据源
  1. 在
    FactoryTalk Live Data Test Client
    中,选择
    文件
    >
    重新连接
    。
  2. 在
    初始连接
    中,选择数据源类型,或者:
    • OPC DA 服务器
    • Factory Talk
    • 加载配置文件
  3. 指定要连接的数据源位置。
    • OPC DA 服务器
      :从列表中选择 OPC DA 服务器。在 OPC DA 服务器机器中,选择“本地”或“远程”。如果选择“远程”,则在提供的位置中键入远程服务器的名称。
    • Factory Talk
      :在系统提示时,将
      FactoryTalk Directory
      选为
      网络
      或
      本地
      ,然后选择
      确定
      。随即显示可用
      FactoryTalk
      服务器列表。根据需要展开列表,找到要连接的数据服务器,然后选择
      确定
      。
    • 加载配置文件
      :选择
      浏览
      ,选择保存的配置文件。
  4. 选择
    确定
    切换到新的数据源。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal