加载配置文件

加载配置文件,以打开一系列之前保存的数据项和组进行监控。配置文件以 XML 格式保存。
要加载配置文件
  1. 启动
    OPC
    或其他启用了
    FactoryTalk
    的服务器。
    • 要连接到
      FactoryTalk® Linx
      ,请启动
      FactoryTalk Linx
      数据服务器。
    • 要连接到
      FactoryTalk® View Site Edition (SE)
      ,请启动
      FactoryTalk View SE
      或
      FactoryTalk View Studio
      ,然后打开应用程序。
  2. 转到
    Rockwell Software > FactoryTalk 工具
    ,然后打开
    FactoryTalk Live Data Test Client
    。
  3. 在
    初始连接
    中,选择
    加载配置文件
    。
  4. 如果配置文件出现在列表中,请选择它。继续执行第 7 步。
  5. 如果配置文件未出现在列表中,请选择
    浏览
    。
  6. 在
    打开
    中,导航到配置 XML 文件的存储位置并选择 XML 文件,然后选择
    打开
    。
  7. 选择
    确定
    加载文件:
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal