将 FactoryTalk Live Data 测试客户端连接到 OPC DA 服务器

将
FactoryTalk Live Data Test Client
测试客户端连接到
OPC
DA 服务器(例如
RSLinx Classic
),以便在数据服务器中监控、读取和写入数据项。
要将
FactoryTalk Live Data Test Client
测试客户端连接到
OPC
DA 服务器
  1. 启动
    OPC
    服务器。例如,要监控
    RSLinx Classic
    数据服务器中的标签,请启动
    RSLinx Classic
    。
  2. 转到
    Rockwell Software > FactoryTalk 工具
    ,然后打开
    FactoryTalk Live Data Test Client
    。
  3. 在
    初始连接
    中,选择
    OPC DA 服务器
    。
  4. 从可用服务器列表中选择
    OPC
    服务器。如果未显示
    OPC
    服务器,请验证其是否正常运行并可通过网络访问。
    小贴士:
    当连接到
    RSLinx Classic
    时,始终选择
    RSLinx
    远程 OPC 服务器
    ,因为该连接最为稳定。
  5. 在
    OPC DA 服务器机器
    中,选择下列之一:
    • 本地
      ,如果
      OPC
      服务器与
      FactoryTalk Live Data Test Client
      位于同一台计算机上。
    • 远程
      ,如果
      OPC
      服务器位于远程计算机上。在提供的位置中键入远程计算机的名称。
  6. (可选)如果 OPC DA 服务器处于不同区域,请在
    OPC DA 服务器区域设置 ID
    中输入区域设置代码。示例:English-US = 1033,Chinese-China = 2052,French-France = 1036,German-Germany = 1031。
  7. 完成后,选择
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal