初始连接

如何打开“初始连接”?
初始连接
将在启动
FactoryTalk Live Data Test Client
后自动出现。要使用
初始连接
切换到不同的数据源,请单击
文件 > 重新连接
。
可使用
初始连接
完成以下操作:
  • 连接到 OPC DA 服务器,如
    RSLinx Classic
  • 连接到
    FactoryTalk
    服务器,如
    FactoryTalk Linx
    或
    FactoryTalk View SE
  • 从
    OPC
    或
    FactoryTalk
    服务器加载包含数据项的配置文件
配置设置,在
FactoryTalk Live Data Test Client
与数据源之间建立初始连接。
设置
描述
OPC DA 服务器
连接到 OPC DA 服务器(如 RSLinx Classic),以监控、读取和写入数据服务器中的数据项。
Factory Talk
连接到 FactoryTalk 服务器(如 FactoryTalk Linx 或 FactoryTalk View SE),以监控、读取和写入数据服务器中的数据项。
加载配置文件
加载配置文件,以打开一系列之前保存的数据项和组进行监控。配置文件以 XML 格式保存。
OPC DA 服务器机器
如果 OPC DA 服务器与 FactoryTalk Live Data 测试客户端位于同一台计算机上,请选择“本地”。
如果 OPC DA 服务器位于远程计算机上,请选择“远程”,然后在框中输入计算机的名称。
OPC DA 服务器区域设置 ID
OPC DA 服务器机器的区域设置标识符。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal