将 FactoryTalk Live Data 测试客户端连接到 FactoryTalk 服务器

将
FactoryTalk Live Data Test Client
连接到
FactoryTalk
服务器(例如
FactoryTalk Linx
、与 FactoryTalk Linx OPC UA Connector 相连的 OPC UA 服务器或
FactoryTalk View SE
),以便在数据服务器中监控、读取和写入数据条目。
前提
  • 如果连接到
    FactoryTalk
    Network Directory 中的数据服务器,请配置 Network Directory 服务器位置。
要连接到
FactoryTalk
服务器
  1. 启动
    FactoryTalk
    服务器。例如:
    • 要监控
      FactoryTalk Linx
      服务器中的标签,请启动
      FactoryTalk Linx
      。
    • 要监控
      FactoryTalk View SE
      服务器中的标签,请启动
      FactoryTalk View SE
      客户端或
      FactoryTalk View Studio
      ,然后打开应用程序。
    • 要监控
      FactoryTalk Linx
      OPC
      UA Connector 中的标签,请启动连接器和配置为与其进行连接的 OPC UA 服务器。
  2. 转到
    Rockwell Software > FactoryTalk 工具
    ,然后打开
    FactoryTalk Live Data Test Client
    。
  3. 在
    初始连接
    中,选择
    FactoryTalk
    。
  4. 在
    选择
    FactoryTalk Directory
    中,选择包含服务器的
    FactoryTalk Directory
    。
  5. (可选)在出现提示时,请登录到
    FactoryTalk Directory
    。
  6. 展开目录树,从可用服务器列表中选择
    FactoryTalk
    服务器,然后选择
    确定
    。
    如果未显示
    FactoryTalk
    服务器,请验证
    FactoryTalk Directory
    选择是否正确,然后验证其是否正常运行并可通过网络访问。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal