搜索
FactoryTalk Remote Access - 帮助
分步设置指南
检查主机设备和脚本处理所需的
要求
。
安装 Docker 和 Docker Compose
在主机设备上。
从安装文件夹中解压缩组件
.
上传 Docker 映像
.
配置容器中支持的功能
.
启用远程桌面协议 (RDP)
和/或
启用 VPN 连接
。
验证配置
.
运行 Docker Runtime
Docker 容器中的 Runtime 服务
要求
安装 Docker 和 Docker Compose
从安装文件夹中解压缩组件
上传 Docker 映像
配置容器中支持的功能
启用远程桌面协议 (RDP)
启用 VPN 连接
验证配置
运行 Docker Runtime
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal