启用 VPN 连接

输入要用于建立 VPN 连接的接口。
Runtime 容器可以与
VPN_ADAPTERS
变量中指定的接口建立 VPN 连接。输入接口名称,以逗号分隔。例如:
eth0,eth1,eth2
。
提醒事项: 如果建立标准网桥接口,
setuphost
容器会为
VPN_ADAPTERS
中指定的每个接口创建分流器和网桥(如果尚不存在)。对于创建的每个分流器和网桥,网桥接口旨在在名称末尾分别附加后缀
-bridge
和
-tap
,并且要考虑到在 Linux 环境中,网络接口名称的最大长度为 15 个字符。
  • 没有截断的示例:
    • 适配器名称(字符长度为 4):
      eth0
    • 分流器名称(字符长度为 8):
      eth0-tap
    • 网桥名称(字符长度为 8):
      eth0-bridge
  • 有截断的示例:
    • 适配器名称(字符长度为 9):
      enp0s31f6
    • 分流器名称(字符长度为 13):
      enp0s31f6-tap
    • 网桥名称(字符长度为 15),请注意原始名称的截断 =
      enp0s31f-bridge
      。
对最大长度的限制可能会导致名称相似或更长的网桥接口和分流器接口发生冲突。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal