配置容器中支持的功能

Runtime 被设计为一个多容器应用程序,这意味着您可以使用 Docker Compose 来运行它。
在执行 Docker Compose 命令之前,根据最适合您需求的环境变量在 .env 文件中设置环境变量。.env 文件应如下所示:
SETUPHOSTIMAGE=factorytalkremoteaccess/setuphost RUNTIMEIMAGE=factorytalkremoteaccess/runtime TAG=<version> SETUPHOSTCONTAINER=factorytalkremoteaccess-setuphost RUNTIMECONTAINER=factorytalkremoteaccess-runtime VERBOSE=false VOLUME= TZ=UTC APPARMOR_PROFILE=factorytalkremoteaccess_runtime WEB_LOGIN_PASSWORD= RDP_DISPLAY= RDP_XAUTHORITY= VPN_ADAPTERS= VPN_P2P=false
环境变量
变量
定义
注释
SETUPHOST_IMAGE
指定 Setuphost 服务的映像名称。
已设置
RUNTIME_IMAGE
指定 Runtime 服务的映像名称。
已设置
TAG
为两个映像定义标签。
已设置
SETUPHOST_CONTAINER
指示与 Setuphost 服务关联的容器名称。
已设置
RUNTIME_CONTAINER
指示与 Runtime 服务关联的容器名称。
已设置
VERBOSE
如果设置为
true
,则启用运行中 Setuphost 的详细输出。默认值为
false
。
可编辑
VOLUME
指定 Runtime 挂载的用于存储持久性数据的卷的路径。例如,
/path/to/persistent/folder
。
必须设置
TZ
设置 Runtime 运行所在的时区。默认情况下,时区设置为
UTC
。您可以通过修改
UTC
值来更改此预设时区。
可编辑
APPARMOR_PROFILE
定义应用于 Runtime 服务的 AppArmor 配置文件。要在不遵守任何安全策略的情况下运行容器,请移除此变量或将其设置为
unconfined
。
可编辑
WEB_LOGIN_PASSWORD
通过密码保护 Runtime 的 Web UI。默认情况下未设置此变量,但出于安全考虑,建议对其进行设置。此值作为密钥输入到 Setuphost 服务中。
可编辑
RDP_DISPLAY
指定 Runtime 用于运行远程桌面功能的主机画面。请参阅 启用远程桌面协议 (RDP)。
仅针对 RDP 设置
RDP_XAUTHORITY
指定与 X11 服务器交互的标准用户所使用的
.Xauthority
文件的路径。请参阅 启用远程桌面协议 (RDP)。
仅针对 RDP 设置
VPN_ADAPTERS
指定 Runtime 可以与之建立 VPN 连接的接口。请参阅 启用 VPN 连接。
仅针对 RDP 设置
VPN_P2P
如果设置为
true
,将在 Runtime 中启用点对点 VPN 功能。默认值为
false
。
仅针对 RDP 设置
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal