上传 Docker 映像

按照 从安装文件夹中解压缩组件 步骤将 Docker 映像下载到主机系统后,键入
docker load < <archive-name>.tar.gz
。
例如:
docker load < factorytalkremoteaccessruntime-<version>.tar.gz Loaded image: factorytalkremoteaccess/setuphost:<version> Loaded image: factorytalkremoteaccess/runtime:<version> <device name>:~/Desktop$ docker images REPOSITORY TAG IMAGE ID CREATED SIZE factorytalkremoteaccess/runtime <version> a0569962737f 34 minutes ago 337MB factorytalkremoteaccess/setuphost <version> abbaa8be3d74 34 minutes ago 77.9MB
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal