Docker 容器中的 Runtime 服务

运行 Docker Runtime 具有多项优势,例如可移植性、隔离性、可伸缩性、效率、一致性和简化管理。
Docker Runtime 是由 Docker Compose 编排的多容器应用程序。
名为
RemoteAccess_Compose
的目录中包含此项目所需的所有 Compose 文件:
  • compose.yml
    :此文件定义了与两个 Docker 映像关联的服务,对于所有部署都是必需的。
  • compose.rdp.yml
    :一个可选的 Compose 文件,用于为 Runtime 启用远程桌面 (Remote Desktop, RDP)。
  • compose.vpn.yml
    :一个可选的 Compose 文件,用于为 Runtime 启用 VPN 连接。
  • .env
    :此文件定义了 Compose 文件使用的可配置环境变量。
此外,.tar.gz 存档包含两个基本的 Docker 映像,您必须将其上传到主机:
  1. Setuphost
    :这项服务表现出幂等性行为,将对您在 .env 文件中通过环境变量所定义的配置进行调整。请参阅 配置容器中支持的功能。此服务启动一个特权容器,该容器以 root 用户身份在主机上运行脚本,以初始化环境,从而安全正确地执行 Runtime 容器。
  2. Runtime
    :成功完成 setuphost 服务后,此服务将启动以
    remoteaccess_runtime
    用户身份运行的 Runtime 容器。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal