启用远程桌面协议 (RDP)

请参阅远程桌面协议 (Remote Desktop Protocol, RDP) 激活和设置命令行的要求。
要为容器化 Runtime 启用 RDP,请确保运行 Docker 容器的主机具有活动的 X11 服务器和允许用户交互的显示器。通过这些必要条件,可以获取分配给
RDP_DISPLAY
和
RDP_XAUTHORITY
的必要值:
  • RDP_DISPLAY
    :要检索用户与之交互的远程桌面的主机显示,请以标准用户身份运行以下命令:
    echo $DISPLAY
    。
    提醒事项: 此操作将值存储在
    RDP_DISPLAY
    变量中。
  • RDP_XAUTHORITY
    :由于允许标准用户与 X11 服务器进行通信,以进行主机显示交互,因此独占 .Xauthority 文件是自动生成的。要获取文件路径并允许 Setuphost 容器授权 Runtime 容器与 X11 服务器进行安全交互,请以标准用户身份运行以下命令:
    echo $XAUTHORITY
    。
    提醒事项: 此操作将值存储在
    RDP_XAUTHORITY
    变量中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal