从安装文件夹中解压缩组件

压缩的安装文件夹包含运行 Docker Runtime 所需的组件。
提取 Ubuntu 和 Debian 操作系统的
factorytalkremoteaccessruntime-<version>_Docker_Ubuntu_22_x64.zip
文件夹中的文件。包含的文件有:
  • 包含两个
    Docker 映像
    的
    factorytalkremoteaccessruntime-<version>.tar.gz
    存档:
    factorytalkremoteaccess/setuphost:<version>
    和
    factorytalkremoteaccess/runtine:<version>
    。
  • 包含四个
    Docker Compose 文件的
    的
    RemoteAccess_Compose
    文件夹:
    • compose.yml
      定义了两个服务:
      setuphost
      和
      runtime
      ,这两个服务都使用 Docker 映像。
    • compose.rdp.yml
      扩展了
      compose.yml
      文件,为 Runtime 启用远程桌面功能。
    • compose.vpn.yml
      扩展了
      compose.yml
      文件,为 Runtime 启用 VPN 连接。
    • .env
      定义 Docker Compose 文件使用的一组环境变量。
  • README.md
    包括分步 Docker 用户指南。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal