运行 Docker Runtime

要运行 Docker Runtime,请根据需要运行下面列出的相应脚本:
  • 对于“仅使用 RDP 的 Docker Runtime”,键入
    docker compose -f compose.yml -f compose.rdp.yml up
  • 对于仅使用 VPN 的 Docker Runtime,请键入
    docker compose -f compose.yml -f compose.vpn.yml up
  • 对于“使用 RDP 和 VPN 的 Docker Runtime”,键入
    docker compose -f compose.yml -f compose.rdp.yml -f compose.vpn.yml up
提醒事项: 要更改任何功能配置,请编辑 .env 文件,然后键入
docker compose down
就地移除容器。然后,根据需要再次运行容器。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal