CLI 命令
FactoryTalk Optix Studio
包含以下命令行界面 (Command-Line Interface, CLI) 命令。
小贴士:
以下命令假定您将
FactoryTalk Optix Studio
安装在默认位置。如果将 FactoryTalk Optix Studio
安装在自定义位置,请相应地修改路径。要缩短命令并使用
FTOptixStudio
调用可执行文件,请添加系统环境变量或导航到 FactoryTalk Optix Studio
安装目录。
小贴士:
--help
、-h
和 --version
命令优先于其他命令。--help
和 -h
优先于 --version
。提供反馈