CLI 命令:connect
使用
connect
命令将 FactoryTalk Optix Studio
连接到正在运行的公开 OPC UA 服务器的 FactoryTalk Optix 应用程序。语法
"C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\
version
\FTOptixStudio" connect endpoint
[--silent]参数 | 重要程度 | 说明 |
|---|---|---|
endpoint | 必填 | 要连接的端点的 IP 地址。 |
--silent | 可选的 | 在命令提示符下不提供详细的命令输出。 |
示例
"C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio 1.6.0.626\FTOptixStudio" connect 192.168.1.100
提供反馈