CLI 命令:export
使用
export
命令将 FactoryTalk Optix 应用程序
导出到可执行文件。准则
使用
export
命令时请注意以下事项:- 在导出之前,需要确保FactoryTalk Optix 应用程序生成且没有错误。
- 不能为导出的FactoryTalk Optix 应用程序设置密码。
- 不能导出带加密敏感信息的FactoryTalk Optix 应用程序。
语法
"C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\
version
\FTOptixStudio" export project_to_export
--platform=platform
--location=location
[--silent]参数 | 重要程度 | 说明 |
|---|---|---|
version | 必填 | 反映已安装 FactoryTalk Optix Studio 版本的文件夹名称。 |
project_to_export | 必填 | 要导出的项目的 OPTIX 文件的路径。 |
--location= location | 必填 | 用于保存 FactoryTalk Optix 应用程序 的位置的路径。 |
--silent | 可选的 | 在命令提示符下不提供详细的命令输出。 |
platform | 必填 |
|
示例
"C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\version\FTOptixStudio" export "C:\Optix\Projects\SampleProject\SampleProject.optix" --platform= Win32_x64 --location="C:\Optix\Compiled\"
提供反馈