搜索
FactoryTalk Optix 1.8.0 帮助
CLI 命令:--help
--help
或
-h
参数用于在命令提示符下显示可用命令的摘要。
小贴士:
在使用非预期的参数时也会显示帮助。
语法
"C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\
version
\FTOptixStudio" --help
CLI 命令
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal