CLI 命令:new

new
命令用于创建项目。

语法

"C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\
version
\FTOptixStudio" new
project_to_create
path
[-e | --encrypt-secrets] [--template=
template
] [--main-window-width==
width
] [--main-window-height==
height
] [-l | --in-project-location] [--silent] [-u | --user-defined-templates] [-d, --default-template-dimensions]
参数
参数
重要程度
说明
version
必填
反映已安装
FactoryTalk Optix Studio
版本的文件夹名称。
project_to_create
必填
项目的名称。
path
必填
项目的位置。
-e
或
--encrypt-secrets
可选的
对项目中的敏感信息进行加密。
--template=
template
可选的
要用于项目的模板的名称。
template
允许的值为:
  • main
    (default)
  • optixPanel
--main-window-width=
width
可选的
主窗口的宽度(以像素为单位)。默认宽度为
400
像素
--main-window-height=
height
可选的
主窗口的高度(以像素为单位)。默认高度为
400
像素
-l
或
--in-project-location
可选的
直接在
path
下创建项目
--silent
可选的
在命令提示符下不提供详细的命令输出。
-u, --user-defined-templates
可选的
项目模板是用户定义的模板
-d, --default-template-dimensions
可选的
创建新项目时使用默认模板维度。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal