搜索
FactoryTalk Optix 1.8.0 帮助
FactoryTalk Optix Studio CLI
使用
FactoryTalk Optix Studio
的命令行界面 (Command-Line Interface, CLI) 执行操作,而无需与图形用户界面 (Graphical User Interface, GUI) 进行交互。
小贴士:
运行 CLI 命令对于编写脚本和自动执行管道非常有用。
要运行命令,请参见
运行 CLI 命令
。有关可用命令,请参见
CLI 命令
。
FactoryTalk Optix 概述
运行 CLI 命令
CLI 命令
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal