CLI 命令:open

open
命令用于在
FactoryTalk Optix Studio
中打开项目。

语法

"C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\
version
\FTOptixStudio" open
project_to_open
[--silent]
参数
参数
重要程度
说明
version
必填
反映已安装
FactoryTalk Optix Studio
版本的文件夹名称。
project_to_open
必填
要打开的项目的
OPTIX
文件的路径。
--silent
可选的
在命令提示符下不提供详细的命令输出。

示例

"C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio 1.6.0.626\FTOptixStudio" open "D:\temp\NewHMIProject28\NewHMIProject28.optix"
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal