搜索
FactoryTalk Optix 1.8.0 帮助
CLI 命令:--version
--version
参数用于显示
FactoryTalk Optix Studio
版本。
语法
"C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\
version
\FTOptixStudio" --version
CLI 命令
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal