通信驱动程序概述

某些通信驱动程序可能具有特定的特征。
可用的通信驱动程序和支持的标签导入模式
通信驱动程序
联机导入标签
脱机导入标签
自定义数据类型导入
在设计时使用 C# API 导入标签
复选标记图标
复选标记图标
*
复选标记图标
复选标记图标
复选标记图标
复选标记图标
复选标记图标
复选标记图标
复选标记图标
复选标记图标
复选标记图标
**
复选标记图标
复选标记图标
复选标记图标
复选标记图标
串行端口
复选标记图标
复选标记图标
复选标记图标
复选标记图标
复选标记图标
复选标记图标
*
仅适用于选定的控制器系列。有关更多信息,请参见S7TCP 驱动程序。
**
仅在脱机模式下导入标签时适用。
小贴士: 可以使用
串行端口
通信驱动程序,通过串行接口与支持自定义协议的控制器进行通信。对于高级实现,可以使用专用的 C# API。请参见C# API 参考。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal