Modbus 驱动程序

使用 Modbus 控制器时,请遵守以下准则。

协议

Modbus 通信驱动程序支持以下协议:
  • Modbus TCP
    。TCP 套接字访问模式。
  • Modbus RTU
    。串行端口访问模式。
    重要提示:
    如果目标设备为
    Allen-Bradley®
    嵌入式设备,则必须:
    • 使用 SystemManager 将目标设备的串行端口设置为 RS-485。
    • 验证端接器电阻的接线是否正确
    有关更多信息,请参阅设备文档。

数据类型

Modbus 通信驱动程序支持以下数据类型:
数据类型
长度
Bool
1 位
Byte
1 个字节
SByte
1 个字节
UInt16
2 个字节
Int16
2 个字节
UIn32
4 个字节
Int32
4 个字节
Uint64
8 个字节
Int64
8 个字节
Float
4 个字节
Double
8 个字节
String
默认为 80 个字符
Array

数据区域

Modbus 通信驱动程序支持以下数据区域:
区域
Modbus 函数代码(十六进制)
寻址方式
数据类型
访问
范围
单线圈
01 读取
05 写入(单个)
线圈状态
Boolean
读取/写入
0-65535
线圈
01 读取
15 写入(多个)
线圈状态
Boolean
读取/写入
0-65535
离散输入
02 读取
输入状态
Boolean
只读
0-65535
单一寄存器
03 读取
06 写入
保持寄存器
Word
读取/写入
0-65535
多个寄存器
03 读取
10 写入
保持寄存器
Word
读取/写入
0-65535
输入寄存器
04 读取
输入寄存器
Word
只读
0-65535
小贴士: 寻址方式可能因设备而异。有关更多信息,请参阅设备文档。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal