RA 设备驱动程序

使用 RA 设备驱动程序时,请遵循以下准则和参考信息。

支持的设备

FactoryTalk® Optix™
中的 RA 设备驱动程序支持通过
EtherNet/IP™
与
PowerFlex®
变频器进行通信。
支持以下
PowerFlex
变频器型号:
  • PowerFlex
    525 (PF525)
  • PowerFlex
    755 (PF755),包括以下变体:
    • PF755TS
    • PF755TR
    • PF755TL
    • PF755 TM 母线电源
    • PF755 TM-CBI
  • PowerFlex
    6000T (PF6000T)
  • PowerFlex
    7000 (PF7000)
验证仅限于 DPI 端口 0 参数访问。参数可用性和行为因型号、变频器配置和固件而异。
目前不支持故障和警告时间戳。

标签导入

RA 设备驱动程序支持对
PowerFlex
变频器进行联机标签导入。
可以通过以下方式导入标签:
  • 直接从变频器导入
  • 通过使用
    FactoryTalk Optix
    中集成的标签导入程序界面
这可以简化配置并确保设备与项目之间的一致性。

支持的数据类型

PowerFlex
变频器通过嵌入式
EtherNet/IP
适配器进行通信,RA 设备驱动程序使用该适配器执行读取和写入操作。
下表显示了
FactoryTalk Optix
中使用的数据类型与
PowerFlex
支持的数据类型之间的映射关系。
支持的数据类型
数据类型
说明
BOOL
8 位值 – 低位为 true 或 false
CONTAINER
32 位参数值 – 必要时进行符号扩展
DINT
32 位有符号整数
INT
16 位有符号整数
LWORD
64 位无符号整数
REAL
32 位浮点数
SHORT_STRING
结构:USINT 长度指示器 (L);USINT[L] 字符
SINT
8 位有符号整数
STRUCT
仅结构名称 – 无大小和元素
TCHAR
8 位或 16 位字符
无符号整数类型
数据类型
说明
UDINT
32 位无符号整数
UINT
16 位无符号整数
USINT
8 位无符号整数

运行时通信

RA 设备驱动程序支持与
PowerFlex
变频器进行运行时通信,包括:
  • 控制器数据和参数的读取操作
  • 在支持的情况下执行写入操作
这允许直接从
FactoryTalk Optix
应用程序实时监测和控制
PowerFlex
设备。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal