搜索
FactoryTalk Optix 1.8.0 帮助
MELSEC Q 驱动程序
使用 MELSEC Q 驱动程序时,请遵守以下准则。
支持的控制器
该驱动程序可以支持以下控制器系列:
MELSEC-Q 系列
MELSEC-L 系列
控制器标签导入
只能在脱机模式下导入标签。
通信驱动程序概述
melsec q
melsec q driver
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal