报警小组件

报警小组件
包含可添加到项目并配置的
报警汇总
和
报警管理器
小组件。
小组件类型针对不同的画面尺寸进行了优化。请参阅下表:
报警小组件类型
小组件类型
分辨率
Standard
高于 1024x800
中
1024x800(尺寸为 10 英寸、12 英寸和 15 英寸的面板)
Small
800x600(尺寸为 4.3 英寸、7 英寸和 10.4 英寸的面板)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal