报警日志网格
使用两种类型的网格记录报警。
- 报警日志网格。显示由事件记录器(如报警事件记录器)记录在数据库中的报警事件日志。报警日志网格以表格形式显示报警信息和报警状态。表中的每一行都对应报警状态的变化。
- 带有筛选器的报警日志网格。与报警日志网格显示记录数据的方式相同,但允许您临时筛选报警。
示例报警网格可显示以下信息列:

报警网格中的默认列包括:
列 | 说明 |
|---|---|
时间戳 | 上次更新报警事件的日期和时间 |
名称 | 生成报警事件的报警对象的名称 |
源变量 | 受监测变量 |
消息 | 与报警事件关联的消息 |
活动 | ![]() ![]() |
已确认 | ![]() ![]() |
已证实 | ![]() ![]() |
严重性 | 报警严重性级别,1 到 1000 |
提供反馈