搜索
FactoryTalk Optix 1.8.0 帮助
显示对象的多个活动报警
在运行时,如果同一个报警多次激活,则
报警网格
小组件将显示最近的报警事件。使用分支跳转可显示同一报警对象的多个活动报警。
小贴士:
在
报警网格
小组件中,同一报警对象的所有活动报警都会显示,并且需要确认和证实。当变量在控制器中恢复到标准状态时,不会发生报警事件。
在
项目视图
中,选择
主项目节点。
在
属性
中,展开
报警配置
。
在
分支已启用
中,选择
真
。
报警网格
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal