创建报警

创建报警可指定在运行时用来生成报警的值。
  1. 在
    项目视图
    中,右键单击
    报警
    ,选择
    新建
    ,然后选择报警类型。
    报警出现在
    报警
    中。
  2. 在选择了报警时,在
    属性
    中的
    输入变量
    中,输入或链接到要监测的变量。
  3. 根据报警类型设置正常值状态或限值。
    未输入正常值或限值时,属性值显示
    Not set
    。
  4. 在
    消息
    中,输入发生报警事件时要显示的消息。
    对于“独占”和“非独占”报警类型,还可以为每个报警状态设置单独的消息。
  5. 在
    严重性
    中,输入介于
    1
    和
    1000
    之间的报警优先级。
  6. 在
    已启用
    中,选择
    真
    。默认值为“已启用”。
将创建并启用报警。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal