报警类型

不同报警类型在不同情况下变为活动状态。
报警类型和激活时间包括:
报警类型
说明
示例
  • 数字量报警
当所监控变量的布尔值不是正常值时激活。
监测变量,了解防火墙的打开或关闭状态。如果未满足正常关闭条件,则发生报警事件。
  • 单一物位报警
  • 复合物位报警
当所监控变量的值达到一个或多个限值时激活。
监测温度。如果下限为 10 °C,上限为 100°C,则当温度达到任一限值时发生报警事件。
  • 单一偏差报警
  • 复合偏差报警
当所监控变量值的偏移量等于或大于设定变量时激活。
对必须保持恒定的温度进行监测。如果设置点的值设置为 50°C,温度下降限值为 -3°,温度上升限值为 +3°,则当温度达到 47°C 或 53°C 时发生报警事件。
  • 单一变化率报警
  • 复合变化率报警
当所监控变量值的变化速率达到一个或多个设定限值时激活。
对表示传送带速度的变量的值进行监测。变量将每 5 秒轮询一次,且变化限值设置为 10。如果测量显示传送带速度与前一个样本值相比的变化率大于或等于 10,则会发生报警事件。
  • 复合越限
当连续达到所关注的多个限值时,指示所有相应的水平,最多四个水平。级别包括下下限、下限、上限和上上限。
如果从正常值开始的温度达到上上限水平,则报警事件将同时发出上上限和上限水平信号。
  • 单一越限
当连续达到所关注的多个限值时,仅发出所达到的水平(最多四个)中的最后一个水平。
如果从正常值开始的温度达到上上限水平,则报警事件仅发出上上限水平。
小贴士: 单一报警和复合报警监控相同类型的值。当连续达到所关注的多个限值时:
  • 单一报警仅在达到最后一个限值发出信号
  • 复合报警在达到所有限值时发出信号。
模拟量报警网格显示单一报警达到的最后限值以及复合报警达到的所有限值。在报警网格、报警历史记录网格和报警横幅中,单一报警显示与复合报警相同的信息。
例如,如果单一报警和复合报警监控的变量值达到其上限和上上限:
  • 报警横幅对这两种报警都显示最新报警
  • 报警网格对这两种报警都显示上上限报警
  • 模拟量报警网格:
    • 对单一报警在当前状态上显示上上限,即达到的最后限值
    • 对复合报警显示四列(下下限、下限、上限、上上限),其中上限和上上限标记为活动。
  • 报警历史记录网格对这两种报警都显示每个报警达到的每个限值的记录。

Logix 报警

如果在控制器上启用了
使用报警
,则可在运行时导入 Logix 报警。导入操作可创建等效的报警对象,如下表所示:
Logix 报警
Logix 报警类型
导入后的报警类型
数字量报警
数字量报警
模拟量报警
最多两个报警:
  • 复合越限
  • 单一越限
  • 复合变化率报警
  • 单一变化率报警
基于标签的报警
视情况而定:
  • 复合越限
  • 单一越限
  • 复合变化率报警
  • 单一变化率报警
  • 数字量报警
小贴士: Logix 报警不支持一次性搁置。
报警支持标签提供有关基于标签的特定报警的附加信息。报警支持标签位于特定标签的
@Alarms
子文件夹中。要启用支持标签,必须在控制器上启用
扩展属性
。有关更多信息,请参见扩展属性。
报警支持标签
该图显示了工业自动化系统中标签的分层列表。 该列表包括标签名称、类型和数据类型,例如 HI、ALARM_CONDITION 和 RA EtherNet/IP 标签,以及报警和状态条件的 Boolean 值。
Logix 报警支持在运行时进行语言切换。如果 Logix 控制器上存在运行时区域设置并且已定义消息,则在 Optix 中启用区域设置时,消息将以所选语言显示。如果区域设置缺失,运行时将显示报警的默认语言消息。无需进行其他配置。
小贴士: 每增加一种语言,就需要占用大量的内存。大量采用多种语言的 Logix 报警可能会影响整体性能。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal