搁置和取消搁置报警

在运行时搁置和取消搁置报警。搁置报警可防止收到新状态更改的通知。搁置持续时间将分配给项目中的报警。
  1. 在运行时,在
    报警管理器
    中选择要修改的报警。
  2. 执行以下操作之一:
    • 要定时搁置报警,请选择
      定时搁置
      ,选择搁置持续时间,然后选择
      搁置
      。
    • 要一次性搁置报警,请选择
      一次性搁置
      。
    • 要取消搁置报警,请选择
      取消搁置
      。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal