报警详细信息视图
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
开发用于显示当前日期和时间的标签。
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
移除所导入的节点并导入新节点。
先决条件
添加 OPC UA 客户端对象
。
在设计时编辑所导入的节点
在
项目视图
中,双击 OPC UA 客户端。
在该编辑器中,清除要移除的节点
选择要添加的节点。
选择
应用
。
OPC UA 客户端
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal