- 创建项目
- 对象和变量引用
- 扩展项目
创建嵌入式数据库
创建在项目中嵌入的 SQLite 数据库。通常,嵌入式数据库用来管理为
FTOptixApplication
中的其他对象提供支持的数据。- 在项目视图中,右键单击数据存储,然后选择嵌入式数据库。
- (可选)在属性的文件名中,输入数据库文件的自定义名称。
- 将内存中设置为:
- 真。将数据库设置为非持久性数据库。重新启动FactoryTalk Optix 应用程序后,存储的数据将被移除。
- 假。将数据库设置为持久性数据库。重新启动FactoryTalk Optix 应用程序后,将保留存储的数据。
(可选)配置数据库结构。请参见配置数据库表。
数据库
提供反馈