报警详细信息视图
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
开发用于显示当前日期和时间的标签。
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
以特定输入格式显示日期和时间数据。
示例
基本控件
日期
时间
日期和时间
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal