报警详细信息视图
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
开发用于显示当前日期和时间的标签。
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
安装以下 NuGet 软件包的稳定版本:
FubarDev.FtpServer
FubarDev.FtpServer.FileSystem.DotNet
Microsoft.Extensions.DependencyInjection
请参见
NuGet 软件包
。
配置所需的
FTPServerLogic
脚本参数。请参见
FTP 服务器配置
。
运行
FTPServerLogic
脚本。
FTP 服务器配置
FTP 服务器
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal