- 创建项目
- 对象和变量引用
- 扩展项目
网络端口配置
配置防火墙和端口以确保通信成功。查看用户可配置端口的默认值以及
FactoryTalk Optix
用于入站和出站连接的端口的完整列表。
小贴士:
可能已为 OptixPanels 和嵌入式边缘计算模块 (Embedded Edge Compute Module, EECM) 等设备配置端口 80 和 443。
FactoryTalk Optix 模块
- WebPresentationEngine
- 协议:此端口是可配置的。如果“协议”为空,则端口可反映协议配置。
- 如果设置为 HTTP:80/TCP
- 如果设置为 HTTPS:80/TCP
- ApplicationUpdateServer
- 固定端口:49100/TCP
- 通信驱动程序
- RA Ethernet/IP 驱动程序
- 端口:44818/TCP
- Modbus
- 端口:502/TCP
- Melsec FX3U:在 PLC 上配置 TCP 端口。
- 默认端口:1034/TCP
- Melsec Q:在 PLC 上配置 TCP 端口。
- 默认端口:1/TCP
- Omron Ethernet/IP
- 端口:44818/TCP
- Omron FINS
- 端口:9600/TCP
- S7 TCP
- 端口:102/TCP
- S7 TIA
- 端口:102/TCP
- TwinCAT
- 端口:851/TCP
- CODESYS
- 端口:1217/TCP
- DataStores
- SQL/SQL Express
- 端口:1433
- MySQL
- 端口:3306
- 用户身份验证
- LDAP:可在域服务器地址中配置
- 默认端口 39。
- AD:此端口是可配置的。如果 AD 为空,则端口可反映协议配置。
- 默认端口为 39。
- OPC UA
- 服务器:用户可配置
- 默认端口:59100/TCP
- 客户端
- 端口取决于源服务器配置。
- FTRA 服务
- 端口:5000/TCP、14273/TCP 和 5936/TCP
- FT Hub
- FactoryTalk Optix 用作客户端,在每次连接时使用一个随机端口。
TemplateLibrary 中的外部模块
- MQTT(PushAgent 和 MQTTLogic):根据服务器配置,配置以下端口:
- 标准:1883/TCP
- 安全:8883/TCP
- 电子邮件 (AlarmsWithEmailNotification):根据服务器配置,配置以下端口:
- SMTP
- 57/TCP、25/TCP 或 465/TCP
提供反馈