- 创建项目
- 对象和变量引用
- 扩展项目
显示对象的多个活动报警
在运行时,如果反复激活同一个报警,则
报警网格
小组件将显示最近的报警事件。使用分支跳转可显示同一报警对象的多个活动报警。在
报警网格
小组件中,将显示同一报警对象的所有活动报警,这些活动报警必须予以确认和证实。当变量在控制器中恢复正常状态时,不会发生报警事件。当项目需要严格的控制和报警计数时,
Rockwell Automation
建议使用分支跳转。例如,在生产过程中对需要认证的产品(如医疗产品)使用分支跳转。- 在项目视图的顶部,选择主项目节点
。
- 在属性中,展开报警配置,然后在分支已启用中选择真。
提供反馈