- 创建项目
- 对象和变量引用
- 扩展项目
导入 FactoryTalk Optix 应用程序
要部署导出的
FactoryTalk Optix 应用程序
,请将该文件移到目标设备,然后运行该文件。- 导入FactoryTalk Optix 应用程序
- 将导出的文件移到目标设备。例如,将包含所导出应用程序的 USB 驱动器连接到目标设备。
- 在目标系统中运行FactoryTalk Optix 应用程序:
- 在Windows®目标设备上的文件夹中,双击FTOptixApplicationFTOptixRuntime.exe。
- 在 Linux 目标设备的终端中:
- 输入cd以导航到目录FTOptixApplication。FTOptixApplication
- 输入sudo chmod +x FTOptixRuntime以使运行时可执行。
- 输入sudo chmod +x openssl以使 OpenSSL 库可执行。
- 输入./FTOptixRuntime以运行应用程序。
- 在OptixPanel上,访问 Web 界面,然后在从 USB 加载应用程序下选择导入。
导入
提供反馈