梯形图值显示

本节介绍了当控制器处于脱机状态时,变量值如何在加框指令的梯形图程序中显示。

对于程序

当变量没有初始值时:
  • 默认值显示在指令框和变量网格中。对于 STRING 数据类型,默认值为空。
    LD 值显示 - 程序 - 无初始值
    LD 值显示 - 程序 - 无初始值 - 字符串
  • 可以在指令框或变量网格中更改变量的值。
    LD 值显示 - 程序 - 无初始值
    LD 值显示 - 程序 - 无初始值 - 字符串
当变量有初始值时:
  • 默认值或先前输入的值显示在指令框或变量网格中。对于 STRING 数据类型,默认值为空。
    LD 值显示 - 程序 - 初始值
    LD 值显示 - 程序 - 初始值 - 字符串
  • 您不能更改指令框或变量网格中的值。初始值显示在变量网格中。
    LD 值显示 - 程序 - 初始值 - 不可编辑
    LD 值显示 - 程序 - 初始值 - 不可编辑 - 字符串

对于用户定义的功能块 (User-Defined Function Block, UDFB) 程序组织单元 (Program Organization Unit, POU)

当变量没有初始值时:
  • 值为空,且只读。
    UDFB POU 指令框
  • 变量网格不包括“
    值
    ”列。
    UDFB POU 变量网格
当变量有初始值时:
  • 指令框中的值为空且为只读。
    UDFB POU 指令框 - 有初始值
  • 变量网格不包括“
    值
    ”列,但先前输入的初始值显示在“
    初始值
    ”列中。
    UDFB POU 变量网格 - 有初始值

对于用户定义的函数 (User-Defined Function, UDF) POU

当变量没有初始值时:
  • 指令框中的值为空且为只读。
    UDF POU 指令框
  • 变量网格不包括“
    值
    ”列。
    UDF POU 变量网格
当变量有初始值时:
  • 指令框中的值为空且为只读。
    UDF POU 指令框
  • 变量网格不包括“
    值
    ”列,但“
    初始值
    ”列显示先前输入的初始值。
    UDF POU 变量网格 - 有初始值

对于程序、UDFB 或 UDF 中功能块的实例变量

  • 对于功能块的每个操作数,实例值为空。
  • 上传项目后,除实例变量外的所有操作数的值都为空。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal