使用梯形图语言编辑器

元素根据以下规则添加到梯形图语言编辑器中:
  • 梯级的第一个元素将添加到您选择的位置。
  • 后续元素将添加到梯级上选定元素的右侧。
  • 不支持将元素插入到线圈返回或跳转的右侧。
向 LD 程序添加元素的方法如下所示:
向 LD 程序添加元素的方法
方法
描述
梯形图编辑器
添加、删除或复制和粘贴元素。
工具箱
将元素和指令添加到 LD 程序。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal