在梯形图指令中启用 EN/ENO

梯形图 (Ladder Diagram, LD) 中的梯级状态始终为布尔值,并已将指令的第一个输入和第一个输出连接至梯级。对于具有 EN 输入或 ENO 输出的指令,可使用“
属性
”窗格启用或禁用 EN/ENO:
  • 启用后,EN 输入或 ENO 输出参数的值将显示在位滞后处。
  • 禁用后,EN 输入或 ENO 输出参数的值将显示在指令框中。
禁用 EN/ENO 时:
  • 对于具有实例的指令,可为 EN 输入参数或 ENO 输出参数分配变量或为其输入值。
  • 对于没有实例的指令,可为 EN 输入参数或 ENO 输出参数分配变量或为其输入值。
重要提示:
  • 用户定义的输入参数不能用于启用或禁用用户定义的功能 (UDF) 或用户定义的功能块 (UDFB),因为输入参数仅启用或禁用 UDF 或 UDFB 中的指令。
  • 要启用或禁用 UDF 或 UDFB 的运行,请选中所指定 UDF 或 UDFB 的“
    属性
    ”窗格中的“
    EN/ENO
    ”复选框。例如,当禁用“
    EN/ENO
    ”时,UDFB 不会执行,而且不会覆盖输出参数。
在梯形图指令中启用 EN/ENO
  1. 在梯形图语言编辑器中,选择指令块实例。
  2. 在“
    属性
    ”中,打开“
    EN/ENO
    ”。
    某些情况下,对于待命执行的指令,需要启用参数。以下示例显示的是带有
    Enable
    输入的 SUS 指令块。
    EN/ENO 示例
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal