切换位命令

使用切换位命令更改布尔标签的状态。
  • 如果标签处于打开状态,则将其切换为关闭状态。
  • 如果标签处于关闭状态,则将其切换为打开状态。
如果控制器处于脱机状态或“
编程
”模式,则切换的布尔状态将保持到手动更改为止。
如果控制器处于“
运行
”模式,则切换的布尔状态可能被以下项覆盖:
  • 梯级扫描(如果梯形图逻辑的输出引用了切换的布尔标签)。
  • 输入扫描(如果该布尔标签引用了 I/O 输入模块)。
  • 强制(如果该布尔标签引用了 I/O 模块)。
切换位命令
切换位命令
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal